This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:用作 RGMII 缓冲器

Guru**** 2528430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1243740/sn74axc8t245-as-rgmii-buffer

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

在我的设计中、我需要连接 RGMII 信号 b/w 两个芯片组、它们的尺寸超过6英寸、在本例中、 SN74AXC8T245可以用作缓冲器并提供 增加6英寸长度限制的选项。

提前感谢

须田山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surdarshan、

    在此应用中、AXC8T245上的两个电源是以3.3V 电压运行还是在该电压附近?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、我们将在两侧使用1.8V 电压

    此致、

    须田山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudarshan,

    感谢确认。 在两个电源都为1.8V 的情况下、输出电流驱动将约为8mA。 请参见下图。 这应该足以帮助两个芯片组之间留出6英寸的长度。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我认为我的问题被错误地解释了。 我的问题是、如果没有缓冲器本身、芯片组能够相互驱动、其长度为6英寸左右。 如果我们添加这个缓冲器、那么 FGPA 和 RGMII 芯片组能够以 b/w 方式处理的长度可以增加到6英寸以上。

    此致、

    须田山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudarshan,

    感谢您进行澄清。 是的、添加此缓冲器可以将长度增加到6英寸以上。 但是、我们不保证 AXC8T 将满足 RGMII 时序规格。 最好是在原型板上测试此器件、看看它是否满足您的系统要求。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的澄清。  

    此致、

    须田山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudarshan,

    在我之前的回复中,我们不能保证 AXC8T 符合 RGMII 时序规格。  

    TI 刚刚发布了 TXV0108-Q1、这是一款满足这些时序规格的电压转换器。 请参见下图。  

    希望您了解该产品。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的更新。 目前、我们已在6英寸以内对设计进行了优化、以解决 RGMII 问题。 但这些信息对于我们的未来要求仍然很有用。 我们会将其记录下来

    此致、

    须田山市