This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:如何处理未使用的引脚:直接连接高电平/低电平、或使用电阻器?

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255605/sn74avc2t245-how-to-handle-unused-pins-tie-high-low-directly-or-use-a-resistor

器件型号:SN74AVC2T245

 SN74AVC2T245RSWR 的数据表显示将未使用的 I/O 直接接地。  这是否意味着实际将它们接至 GND、或者我应该通过电阻器进行连接?  许多经验丰富的工程师都警告不要直接将引脚连接到高电平或低电平、因为在上电、复位等期间可能发生意外情况。 为了避免意外损坏、它们使用一个电阻器(例如10k Ω)将未使用的引脚连接到高电平或低电平。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    两个选项都可以正常工作、谢谢。

    此致、

    迈克尔.