This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:逻辑论坛

Guru**** 2814815 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255656/sn74axc4t245-logic-forum

器件型号:SN74AXC4T245

大家好、我们正在测试 SN74AXC4T245性能、希望我们可以将其 用作3.3V 至1V 电平转换器。 脉冲频率在120 MHz 或60 MHz 下工作。 我们验证了在电平转换器的输入端、它是一个非常清晰的方波序列。 但在输出端、波形失真很大。 问题主要出现在上升沿。 例如、当运行在60 MHz 上时、此波形应该在2.5ns 内上升、而生成 的时间 大约为~5ns。 其结果是输出波形具有很长的上升压摆率、并使整个波形失真。  

我切断了输出侧的信号布线并直接探测焊盘、从而排除了 PCB 板上出现较大寄生电容的可能性。  

我 查看了数据表、没有看到任何明显的迹象表明器件在这种情况下不能使用。 我想知道您是否已经在3.3V 至1V 电平转换下测试器件、以及在此场景中、我们可以应用的最高频率是多少;或者如果我必须在120 MHz 中使用该器件、我可以从3V3向下转换到的最小电压是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第6.13节的0.9V 和1.2V 规格之间进行插值、1.0V 时的传播延迟将高达8ns。

    理论上、要转换到较低的电压、可以使用具有可过压输入端的缓冲器。 但这可能会引入一些偏差、最快的非转换逻辑系列是 AUC、其在1.2V 时可执行200 MHz 操作、在0.8V 时可执行50 MHz 操作、因此在1.0V 时也可能过于缓慢。

    低电压逻辑绝非快速。 1.2V 或1.5V 就更容易了。 为什么输出电压必须如此低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将馈入稍后阶段、该阶段被定制为接受 1V clk。 不确定它是否可以超过1.2伏。

    在另一篇博文 e2e.ti.com/.../sn74axc4t245中 在120MHz 中、1.2V 似乎可以正常工作? 只是想确认这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    是的、1.2V 转换为120MHz。 这取决于系统。 因此、建议根据系统要求验证 EVM、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 您能具体说明一下系统依赖性是什么意思吗? 如果使用 EVM 进行了测试、是否可以在120 MHz 下进行1.2V 转换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我指的是系统的集总容性负载、这将影响信号、谢谢。

    此致、

    迈克尔