This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:结至电路板热阻

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247435/sn74lvc2g34-junction-to-board-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC2G34

我正在寻找 此器件 DCK (SC70)封装版本的 Rθ(JB)值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    对于 SN74LVC2G34DCKR:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 250.2
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 86.8
    结果-θ JB (标准数据表值) 53.6
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.5
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 53.0
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 、Rθ(JA) 值与 SN74LVC2G34版本 J 数据表不匹配、该数据表给出的值为 SN74LVC2G34 259°C 与250.2。

    250.2是最新值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的捕获 该数据是从2015年9月开始的、看起来 Rev J 是在同年的10月。 我已经提交了一个新的热数据 TT 以进行验证。 请给我1-2个星期回来给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够获得更新的热数据? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 233.2
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 171.0
    结果-θ JB (标准数据表值) 80.3
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 60.8
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 79.9
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用