This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:逻辑论坛

Guru**** 2512315 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1256188/txb0304-logic-forum

主题中讨论的其他器件:TXB0304

大家好、

对于四通道 SPI 应用、是否有任何电平转换器建议?

备注:

最大时钟频率:100MHz

1.8V 至3.3V/自动双向

主机 CPU SPI 规格 TCLH (时钟高电平时间 )/ TCLL (时钟低电平时间)的最小值为3.9ns、

因此需要低传播延迟以获得更佳的设置时间裕度、请注意。

BTW、我们发现 TXB0304"数据速率"(最大值)(Mbps)为140、因此它也可以抑制最大"时钟" 100Mhz?

请帮助您澄清一下。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    140Mbps = 70 MHz。

    在大多数情况下、四路 SPI 无法进行电平转换。