This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:设计问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV6T17, SN74LVC2G17, TXU0102, SN74LV1T34, SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1256979/sn74lvc2g17-design-query

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件: TXU0102SN74LV1T34SN74LVC2G07、SN74LV6T17

我们在 设计中使用 SN74LVC2G17进行升压转换。

我们已将 VIN 设为3.3V、将 VCC 设为5V。 但它没有提供输出电压。 该 IC 是否专门用于降频转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在5V 时、VT +为3.4V。因此、不能保证3.3V 信号工作。

    对于上变频、您需要一个具有较低输入阈值的缓冲器、如 SN74LV1T34、或一个实际的电平转换器、如 TXU0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这意味着如果我为 SN74LVC2G17提供3.4V 的输入和5V 的 VCC、它将仅提供3.4V 的输出、不会进行升压转换。 请更正我的错误。

    另外、还请建议使用双通道升频转换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、数字输出始终为低电平(0V)或高电平(5V)。

    问题在于可能无法正确读取输入、即、它在3.3V 时可能仍然很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejith、

    我同意克莱门斯所说的话。 您当前的解决方案将无法可靠地工作、因为当器件在5V Vcc 下运行时、3.3V 输入信号将无法达到 VIH 规格。

    您可以考虑使用专为上行转换而设计的器件、如 SN74LV1T34或 SN74LV6T17。 或者、您可以在输出端使用 SN74LVC2G07等漏极开路缓冲器和上拉电阻器、以实现上行转换。