This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:SN74LVC1G07DPWR

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255695/sn74lvc1g07-q1-sn74lvc1g07dpwr

器件型号:SN74LVC1G07-Q1

您好、TI 团队、

我们发现、在我们的某一个板中、缓冲器的行为是错误的。 输出为0-1V 低/高、输入为0-5V。 在该特定缓冲器中、即使未提供输入、也可以在输入中看到与输出类似的电压。 但给定输出电压为1V 时、输入5V 仍是如此。 您是否见过此观察结果? 请分享您对此的评论。

黄色-输入

蓝色-输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个模拟缓冲器。 输入必须低于 VIL 或高于 VIH、而且不得悬空。 (请参阅 [FAQ]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?)

    该器件具有开漏输出、因此可以驱动为低电平或高阻抗。 高电平电压仅由上拉电阻器决定。

    如果不看到原理图、我无法对您的测量做任何评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    请查看随附的原理图文件。

    即使将输入下拉至100K、我们仍然可以看到大约1V 的输入电压。

    另一个观察结果是、如果我们 强制输入为低电平、则输出为低电平、但不像工作 IC 那样具有0V 电压、但具有400mV 的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只有一个板、则可能是器件损坏。 更换芯片后是否仍然会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们更换芯片时、它工作正常。 您觉得损坏原理图中是否存在任何挑战? 您可以看到损坏的任何原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常的原因是任一引脚上出现过压。 USB_touch 信号来自哪里? 是否有任何 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB_touch 来自不同的触摸传感器板。 不提供 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我想它会被 ESD 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在触摸传感器板上找到实现方式、网"Touch"连接到板中的"USB_Touch"。 没有机会直接接触此线路。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过压可能来自任何引脚。 可能是在通过触摸电缆或产生电弧来(拔下)插入电缆时发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱门斯的评估。  如果更换芯片后问题得到解决、则可能是该错误操作的芯片已损坏。 我认为原理图没有任何错误、但会注意到、 为了满足缓冲器的输入转换速率、可能需要一个较小的下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jack、我们将尝试相同的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens,电缆是一次性插入,只在制造过程中。 但我们当时正在研发原型装置、我们曾多次将其拔下。 这也可能是一个原因。 但在最后一个单元中拔下电缆是不可能的、因此希望我们是安全的。