This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:在3线 SPI 通信下使用电平转换器

Guru**** 2782425 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, TXB0101, SN74LVC2T45, TXU0304, SN74AXC1T45, PCA9306, TCA9617B, SN74AVC2T244, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255839/sn74lvc2t45-level-shifter-usage-under-3-wire-spi-communication

器件型号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0102 SN74AXC1T45、TXB0101、 PCA9306、TCA9617BSN74AVC2T244TXB0104

大家好、

祝您度过美好的一天!

我们的器件电源为1.8V、主机输出为3.3V、因此需要使用电平转换器、但我想使用3线 SPI 通信、单向电平转换器无法满足此要求、因为3线 SPI 是双向的、所以我需要一个双向电平转换器、似乎 SN74LVC2T45支持此功能。 您能否指导我如何实现双向通信、只需将引脚5 DIR 连接到主机一个 GPIO 以控制高电平或低电平、我的理解是正确的、谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2T45的 ZWO 通道同向。

    应使用 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    谢谢。

    好的、我最初的想法是使用两个 SN74LVC2T45、并通过控制 DIR 低电平或高电平来确定方向、这种方法是否有效?

    TXU0304可以自动切换方向正确吗? 无需主机控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TXU 具有单向通道。 该引脚不适用于该 SPI 型号。

    但据我所见、您只需要一个双向信号。 因此、对其他两个信号使用 SN74AXC1T45、类似于 TXU0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我查阅了 SN74AXC1T45数据表、其中明确指出对于 DIR、设置为逻辑高电平用于 A 至 B 电平转换、设置为逻辑低电平用于
    B 至 A 电平转换。

    因此仍需要连接 DIR 来托管一个 GPIO 以控制逻辑高电平或低电平、这一点正确吗。 我只是想知道这种方法是否可行。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它需要单独的方向控制信号、必须在正确的时间更改。

    TXB0101可以在没有方向控制信号的情况下实现此目的、但不适用于长布线/电缆或上拉/下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    非常感谢您的更新、现在我很清楚、我将尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    很抱歉问您最后一点、通常 I2C 电平转换器是双向的、例如 PCA9306或 TCA9617B、但没有专门用于双向 SPI (3线 SPI)的电平转换器或元件、例如 SN74AVC2T244或 SN74LVC2T45实际上具有方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查过 TI 产品、TXB0104似乎是双向的、可以申请3线 SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 使用开漏信号、更易于进行电平转换。

    TXB 可用于 SPI 信号(具有上述限制)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我想我们可以关闭这个 TT、再次感谢。