This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:VCC 端多个电压的输入 VIN 高电平

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1256825/sn74lvc1g17-input-vin-high-thershold-for-several-voltages-at-vcc

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

ןin 数据表仅提及3.3V+-0.3V 电源等一些典型额定电压的较低电压、数据表仅显示3V 电压的 VT

1.什么是保证输入电压,可导致输出将其逻辑"0"更改为"1"?

2.通常有 VIH 参数,对于给定的 VCC 它可以保证器件将输入识别为"1"。 对于施密特 IT VMAX +、但为什么有 VT 和 Vmin? 。 如果我正确理解了3V VCC、那么要识别为"1"的保证输入电压是1.92V (VT +最大值)? 这是真的吗?  不仅对于3V、而且对于3.3V+-0.3V 会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于普通 CMOS 输入、实际开关阈值介于 VIL 和 VIH 之间。 对于施密特触发器输入、实际正向开关阈值介于 VT (min)和 VT (max)之间。 您的电路必须施加不低于这些限值中较高者的电压、以确保输入在所有情况下都能识别高电平。

    要获得3.3V 或3.6V 值、您只需添加0.3V 或0.6V、或更好地使用线性内插: [FAQ]在数据表给出的值之间估算规格值时、哪种方法最适合?