This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:SPICE 模型或等效模型

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1256991/cd4541b-spice-model-or-equivalent

器件型号:CD4541B

您好!

我正在尝试在 LTSPICE 上模拟 CD4541计时器。  

我事实上使用了一个 sborka 库,但这个库不能很好地工作。

有人具有 CD4541或等效 SPICE 模型? 我迫切需要它。

您可以在我的原理图下方找到

提前感谢  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sidya:

    遗憾的是、我们此器件没有 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noël、感谢您的回答。  

    您是否有 CD4541的等效电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sidya:

    否、我没有等效电路。