This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于时钟电平转换器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1257316/regarding-clock-level-translator

主题中讨论的其他器件:TXU0101、 2N7001T

您好!

您能否为我推荐一个支持1.8V 到3.3V 电压的时钟电平转换器、频率与26MHz 及更高频率相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2N7001T、TXU0101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以将其用于 TUSB1210BRHBR 的 REFCLK 引脚吗?

    我们将使用基于 FPGA 和外部振荡器的三脚本连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;两个器件都具有可过压输入。