This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC14:可靠性等级

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1256716/sn54ac14-reliability-class

器件型号:SN54AC14

您好!

我对 SN54AC14有几个问题。

1. 5962-8762401DA 是 QML M 类还是 QML Q 类?

2. QML-M 和 QML-Q 有何不同?

3. SNJ54AC14W 和 5962-8762401DA 之间有何不同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1、2.  您在哪里得到了术语 QML-M、那么只有 QML-Q 和 QML-V。   有关差异、请访问 www.ti.com/.../sboa143b.pdf。  

    3.它们是同一个设备