This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16R8A:开发和编程工具

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1257671/pal16r8a-development-and-programming-tools

器件型号:PAL16R8A

哪些软件工具可用于开发 PAL16R8的编程文件?

对于类似的可编程逻辑数组、我使用 WinCUPL 生成 JEDEC 文件、并使用通用编程器将文件加载到器件上。

这些器件的过程是否类似? 哪些编程器支持这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如今,这些 PAL 设备仅销售用于传统应用。

    据我所知、DataIO 和 BPM Microsystems 提供支持的编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、感谢您将这些程序员列入名单。 我打算不再使用此器件、主要是因为 TTL 需要很大的电流。 (希望保持在100mA 下)我一直在开发 pals、gals 和其他 PLDs。 我正在寻找能够容纳1个 D 触发器、 2个 SR 锁存器、5个逆变器、7个逻辑门和3个 tri 状态缓冲器的小型产品。 现在,我最好的选择是 ATF750C。  

    是否有任何其他可执行此功能的 CMOS CPLD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、

    很遗憾、我们没有任何适合您需求的产品。 正如 Clemens 提到的、PAL 不一定推荐用于新设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 有点像我想的,但我感谢确认。