This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:具有使能功能的双路缓冲器(开漏)

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97, SN74LVC2G07, SN74LVC2G32, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1258351/sn74lvc2g07-dual-buffer-open-drain-with-enable-function

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G32SN74LVC2G125、SN74LVC1G97

您好!

客户需要具有漏极开路输出的双路缓冲器、例如 SN74LVC2G07、但具有使能功能。 我仅在 TI.com 中找到具有启用功能的双缓冲器(三态输出)。

您可以 推荐具有启用功能的双路缓冲器(开漏输出)吗?(Vcc=5V)

非常感谢。

此致、

罗云升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有集成器件可以做到这一点。 但当输入为高电平时、开漏缓冲器的输出会被禁用;或者、三态缓冲器输出在被禁用时的行为类似于高开漏输出。

    因此、请使用 SN74LVC2G07并将输入信号和/OE 输入与或门相结合、例如 SN74LVC2G32。
    或者、使用 SN74LVC2G125、将其输入连接到您的输入、然后将其/OE 连接到输入和/OE 信号的或组合。

    如果使能信号为高电平有效、则需要具有一个反向输入的或门、例如2×SN74LVC1G97。