This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:利用 CAT5电缆和放大器在0.5MHz 至2MHz 数据速率下实现远距离传输的 SPI 配置;两端缓冲器

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17, SN74AUP3G17, SN65LVDT41, SN74HC14, SN74HCS125, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1252213/sn74lvc3g17-spi-configuration-for-long-distance-transmission-at-0-5mhz-to-2mhz-data-rates-using-cat5-cable-buffers-at-both-end

器件型号:SN74LVC3G17
主题中讨论的其他器件: SN74AUP3G17SN65LVDT41SN74HC14SN74HCS125TXU0304

大家好!

我正在参与一个项目、该项目涉及1至2米的 SPI 通信传输距离。 该应用要求每秒从3个轴传输3200个16位大小的样本、数据速率约为154kbps。

我的 SPI 配置包括采用4根导线(MISO、MOSI、SCLK 和 CS)的单个主器件和单个从器件设置。 我计划为此使用 CAT5电缆。 考虑到电缆的固有特性和所涉及的距离、我预计信号反射、EMI 和其他因素对信号完整性可能带来的挑战。

为了缓解这些挑战并实现稳健的 SPI 通信、我正在考虑使用在 SPI 连接两端具有施密特触发输入的 SN74LVC3G17缓冲器。 此缓冲器设计用于处理1.65V 至3.6V 的电源电压、并提供过压容差输入、平衡输出、并且具有超高速兼容性(tpd 5-10ns)。

我还打算考虑此配置的时钟频率。 我知道、由于信号衰减的易感性较低、较低的时钟频率可提供更佳的信号完整性。 但是、它还可能会限制数据速率。 我目前正在考虑将0.5 MHz 和2 MHz 作为可能的时钟频率。

如果有人可以分享与以下问题相关的经验、建议或顾虑、我将不胜感激:

SN74LVC3G17是否适合在此应用中用作缓冲器?
2.关于信号反射、尤其是在配置中使用此类缓冲器时、我需要考虑哪些关键注意事项?
3. 考虑到数据速率和潜在的信号完整性问题,时钟频率0.5MHz 是否太低? 或者、在给定配置下、2MHz 是否更理想?
4.是否有人对类似距离的 SPI 通信有过经验或建议、若有、有何具体建议或可能需要避免的缺陷?

提前感谢您的见解和帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟频率应该尽可能高、也应该尽可能低。 我不知道您的协议有多少开销。 请注意、较低的时钟频率本身不会提高稳健性(由噪声引起的错误时钟脉冲无论如何都会通过)、但允许您滤除更多的更高频率。

    SN74LVC3G17是一个不错的选择、但其高驱动强度会产生非常快速的边缘。 您至少需要源端接、但为了滤除高频噪声、您可以使用 R-C 滤波器。 因此缓冲器的驱动强度无关紧要、您也可以使用 SN74AUP3G17。

    CAT5电缆专为差分信号对而设计。 为避免串扰、切勿将两个不同的信号配对。 您可以为一对中的两条线路使用相同的信号、或者将信号与 VCC 或 GND 配对。

    考虑使用 LVDS 等差分协议。 具有用于 SPI 的集成多通道收发器、例如 SN65LVDT41/14、也可以使用多个较小的收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。 是的、我们使用 AM26Cxx 系列差分驱动器和接收器对设计了一个系统、用于 MEMS 传感器到 MCU 的连接。

    对于此应用、我们不能使用差分驱动器、因为成本是禁止的、但缓冲器似乎在预算范围内。 我们使用 CAT5电缆来实现屏蔽能力。 我已经注意到了您关于与 Vcc & GND 配对电缆的建议。 您能否为我们提供一些参考资料以交叉检查我们的源端接电阻计算?

    我认为可以肯定地假设、这是设计人员和工程师在连接 SPI 与距离超过1-2m 的传感器和 ADC 时可能面临的最常见用例之一。 TI 是否可以发布一些基准测试? 我们并不总是能够使用高精度 Osciliscope 进行性能测试、也许您/您的团队可以发布一个具有0.5、1、1、5和2m 距离的简单单主-从4线配置、具有不同电缆类型和其他影响设计决策的关键特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器的总输出阻抗(缓冲器自身的输出阻抗加上源端接电阻器)应该与电缆的特性阻抗相匹配。 CAT5规定了100 Ω 的差分阻抗、但通常未指定单端阻抗、并且通常位于60 Ω 和80 Ω 之间。

    在两端使用缓冲器可能是有意义的。 请考虑 SN74HC14或 SN74HCS125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如果我们在 SPI 的两端使用缓冲器-一个在主器件上、另一个在从器件上、那么哪个选项更适合?

    SN74HCS125或 SN74LVC3G17?

    我注意到这些产品的 IOL 和 IOH 是7.8mA 和32mA。

    这是不是一个错误的假设、即更高的 IOH / IOL 器件会是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于有四个信号、因此应使用四通道缓冲器。

    当使用源端接或 R-C 滤波器时、较高的驱动强度并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您能否分享能够帮助我们正确终止电位反射的详细设计过程/应用手册/参考设计?

    我发现 这些由  提供的常见问题解答非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果希望匹配线路阻抗、则可以计算所用电源电压下缓冲器最坏情况下的输出阻抗与 VOL / IOL、并将典型输出阻抗估计为大约一半。

    不过、匹配线路阻抗的目的是避免反射、同时仍允许尽可能高的信号频率。 如果您有低频信号并希望滤除尽可能高频的噪声、则不会匹配线路阻抗、而是添加阻抗更高的 R-C 滤波器。 例如、对于2 MHz 时钟、可以使用 R = 1 kΩ、C = 10 pF 构建一个带宽大于10 MHz 的 R-C 滤波器(由于缓冲器的输出阻抗和接收器的输入电容、有效的 R 和 C 会稍高一些)。 确切的行为取决于电缆特性;您需要使用示波器检查波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您始终如一、直至要点和富有洞察力的反馈和建议。

    我们还有另一个问题、在尝试通过1/2m 电缆保持 SPI 信号的完整性时、与  SN74HCS125相比、TXU0304等缓冲器在两端的用处有多大?

    您的见解将进一步帮助我们改进我们的方法、然后再使用原型进行测试。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有实际差别。 TXU 具有更高的驱动强度、但使用电阻器减小驱动强度并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    然后、我们将在 SPI 总线两端最终确定 TXU0304。

    配置如下:

    SPI MCU 主器件(3.3V)> TXU0304 (3.3V 至5V)~~~ SPI 总线~~~ TXU0304 (5V 至3.3V)> SPI 传感器从器件。

    目标:

    1. 通过将 SPI 总线上的3.3V 电平转换为5V 电压(屏蔽电缆)来提高噪声容限
    2. 实现更长距离的传输(0.5m 至2m)

    我们计划根据您的建议使用 R = 1 kΩ、C = 10 pF 的 R-C 滤波器、以消除总线的较高频率噪声。

    跟进问题:

    1. 根据设计、我们的最大时钟速度应为2MHz、截止频率较低的 RC 滤波器(4MHz < Fcutoff < 10MHz)是否会为性能带来显著优势?
    2. 我们使用附加的交流端接:

    这就是您建议消除 SPI 总线高频噪声的含义、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RC 滤波器带宽适用于模拟信号、截止频率指定正弦波衰减3dB (即衰减一半)的频率。 为了传输数字信号(方波)、您需要更高的带宽;这就是我使用10 MHz 作为2 MHz 时钟的原因。

    交流端接尝试匹配阻抗;这不会滤除高频。 R-C 滤波器由一个串联电阻器(如源端接电阻器)和一个接地电容器组成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

     对于 SPI 总线而言、串联的 R = 1 kΩ 是否过大? 我无法解释您的建议、您能为我们提供一个可以遵循的参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您认为它太多? 它与电容器一起减慢边沿速度。

    如果 SPI 总线太长以至于增加了过多的电容、可能会导致误差过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您的建议、我们将在上述系统中添加 RC、如下图所示。

    技术规格:

    1. SPI 全双工、具有1个主站和1个从站 0.5m 到2m 距离
    2. 最大时钟频率 0.5MHz 至2MHz
    3. 电缆:带数据的分度双绞线、与电力线配对(MOSI + GND 和 MISO +电源)
    4. TXU0304 或  SN74HCS125 SPI 总线电缆的两端、通过以下特性改善抗噪性能:
      1. 施密特触发器输入
      2. 3.3V 至5V 的电平转换
    5. R-C 滤波器 、具有 RF = 1 kΩ、CF = 10 pF 以消除总线上的较高频率(10MHz)噪声

    Question:

    1. 我们要将 RC 滤波器放置在尽可能靠近缓冲器或 MCU 的驱动器引脚的位置吗?
    2. 我们只需要在源端使用 RC 滤波器还是同时在源端使用 RC 滤波器? (TI 的应用手册)在使用 RS 时将其包含在下面、如下图所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是。

    2.将两个滤波器组合起来以降低最高频率。

    请注意、布线和电缆的电容约为1 pF /厘米、因此2m 将产生大约200 pF、因此您可以减少或省略分立式电容器。 并且有一个介于大约50 Ω 和100 Ω 之间的较小电阻器。您应该根据所使用的实际值计算此值、并使用示波器进行检查。