This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:无法将1.2V 传输到3.3V 的 IBIS 模型问题

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255968/lsf0108-ibis-model-issue-that-cannot-transfer-1-2v-to-3-3v

器件型号:LSF0108

专家、您好!

请查看以下 IBIS 模型设置、看看我们可以在何处进行调节、然后3.3V 输出可以成功生成? 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    此案例看起来与该 E2E 主题类似。 您是否可以尝试使用输出3.3V 的输入源进行仿真、并为引脚3和引脚18选择相同的电压节点(3.3V)?

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    已回复客户、并将查看是否需要任何进一步的支持、谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    客户仍有以下两个问题、您可以帮助解决吗? 谢谢!

    <1> LSF0108 IBIS 无法仿真1.2V 至3.3V、对吗?

    <2>他们使用 Cadence IBIS 仿真工具–SigXplore、但在其中导入 IBIS 模型、该模型仅显示一个引脚、如下所示。 你有这方面的经验吗?

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    是的、您是正确的-如果他们希望看到3.3V 输出的行为、则输入和输出都需要使用3.3V 模型。 然而、由于此转换器无源(非缓冲输出)执行电平转换、因此强烈建议不要依赖于仿真来测试信号完整性、因为结果可能不可靠。 通常只能使用 IBIS 对缓冲的 I/O 进行精确建模。 我建议 改用 EVM 进行器件原型设计

    恐怕我没有 SigXplore 的相关经验、所以我无法就此提供太多信息。

    此致、

    插孔