This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC151:在数据表中找不到 ESD 规格- SN74HC151NSR

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1258420/sn74hc151-cannot-find-esd-specs-in-data-sheet---sn74hc151nsr

器件型号:SN74HC151

您好!

可以建议 此部件的 ESD 规格(MM 或 HBM): SN74HC151NSR?

奇怪、它不在数据表中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC 系列通常具有4kV HBM 和2kV CDM、但如果数据表中没有、我们无法保证 ESD 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack!