This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G14:SN74AUP3G14RSER

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1258415/sn74aup3g14-sn74aup3g14rser

器件型号:SN74AUP3G14

此外、该特定样品的 XRF 结果显示锡(Sn)读数较高。

材料为 Sn、该器件的镀层要求为 G4 - A 预镀。


根据数据表、铅涂层材料应为 NiPdAg、但发现的器件应是镀锡(Sn)的。

请告知是否已接受?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有人可以回答吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    这不应该发生。 让我问我们的质量团队,看看为什么这是镀锡。 您是否有可以在此处发送的任何测试文档?