This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:CD4013B

Guru**** 2980160 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1258623/cd4013b-cd4013b

器件型号:CD4013B

尊敬的技术支持:随附 CD4013B 数据表和相关数据表的 P.4、P.4的圆圈区域显示了"时钟输入频率"相关数据、且列出了最小值。 典型值 数据值、  

但未列出 MAX 数据值、  

我想知道此数据值是否有错误、我认为最大值数据不应保持打开状态、左打开的数据应该是最小值数据、  

这是因为对于这种逻辑器件、应该有一个 MAX。 时钟输入频率限制值、但应无最小值。 时钟输入频率限制、这是因为如果时钟输入频率过高、则可能无法识别数据并在器件输出端正确显示、  

不确定我是否对这个问题感兴趣? 如果我错了,请告诉我,如果方便,为什么我错了。  

期待在方便时收到您的回复。  

谢谢  

盐雾市

 e2e.ti.com/.../cd4013b_2D00_mil.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这实际上应为"最大时钟输入频率"。 这就意味着在 Vdd = 10时、"最小"的最大时钟频率是8 MHz、而在 Vdd = 10时、典型的最大时钟频率是16 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Albert Xu1,我附上了另一个文件"Capture_P.4 of CD4013B dataper_1.PNG"。

    我的问题是:

    由于当前数据表未针对 Vdd=5V、10V、15V 指定最大值列区域

    这是否意味着 Max。 针对每个 Vdd 情况的输入时钟频率不具有最大值。 限值?

    这是否意味着对于每个 Vdd 情况、输入时钟频率可以是不带任何上限(最大值)的任何值  限值?  

    因此、如果输入时钟频率接近非常接近无限值的值、此器件仍然能够成功工作?

    当输入时钟频率达到接近无限值的值时、我认为此器件不会工作、此器件将安全工作。

    因此、我建议用圆圈表示的 Max-column 区域不应像现在这样为空、   

    虽然圆圈内的最小值区域可留空、但无需指定、因为当输入时钟频率较低时、器件应该仍然可以正常工作。

    请帮助确认我是否正确?  

    如果我错了、请在方便的情况下告诉我为什么错了。

    谢谢

    Yenwu lo。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正了以上句子中的拼写错误并复制如下、以便于参考。

    我认为当输入时钟频率达到接近无限值的值时、此器件不能成功工作、在这种情况下、此器件将无法成功工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取三个随机的 CD4013B 芯片、称它们为 A/B/C、并在10V 下进行测试。

    芯片 A 支持0 MHz 和17 MHz 之间的所有频率。
    芯片 B 支持0 MHz 和8 MHz 之间的所有频率。
    芯片 C 支持0 MHz 和15 MHz 之间的所有频率。

    有三个最大值。 保证所有芯片都支持的值是8 MHz、是其中最小的一个、即最大值的最小值。 "最小值"是指"至少"、即所有芯片都保证支持至少8 MHz。

    (正如 Albert 所说的、标签不应该是"时钟输入频率"、而应该是"最大时钟输入频率"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Clemens、您的解释对我来说非常清楚、请关闭此案例。 再次感谢。 盐雾市