This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:异常输出电压电平与放大器;与 SN74LVC2G17-Q1的比较

Guru**** 2531590 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1258929/sn74lvc2g07-abnormal-output-voltage-level-comparison-with-sn74lvc2g17-q1

器件型号:SN74LVC2G07

尊敬的专家:

我的客户使用 SN74LVC2G07从3.3V 时钟信号(来自 DSP)生成两个1.8V 时钟信号。 简化版原理图如下所示:

现象: 测得的输出高电平电压约为1.2V;测得的输出低电平电压约为0.6V。

其他测试:

  • 在相同的测试环境中、当2G07替换为2G17-Q1 (推挽输出)并移除10k 上拉电阻器后、输出波形是正常的。
  • 在相同的测试环境中、测得的输出高电平电压约为1.4V;当 VCC 连接到3.3V (来自 DSP)时、测得的输出低电平电压约为-0.4V。

其他信息:

  • 在高/低转换期间、来自 DSP 的3.3V 时钟信号可达到约-200mV。

Question:

  • 出现这种现象的原因。
  • 2G07和2G17-Q1之间的差异。 我的客户对为何基于相同测试条件的输出信号与这两个器件不同感到困惑。

谢谢!

嘉豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是"07"损坏。 一个电路板还是所有电路板都出现了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户正在 使用一个板来测试 SN74LVC2G07的可行性。  

    您能帮我们检查一下原理图吗: 如果 07正常使用上面的原理图、那么输出波形也应该正常工作吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahao、

    原理图对于该器件看起来没有问题。

    此致!

    马尔科姆