This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:在 SN74GTL2014的通道 B 之一上开路

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259074/sn74gtl2014-open-on-one-of-channel-b-of-sn74gtl2014

器件型号:SN74GTL2014
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!  

如果 SN74GTL2014的通道 B 之一保持开路、会发生什么情况?

是否会发生泄漏? 是否要采取预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的 I/O 引脚可以保持断开;请参阅 [FAQ]应如何处理电平转换器器件的未使用 I/O 引脚? (SN74GTL2014是一款 LSF 器件。)

    未使用的输入必须连接到有效的逻辑电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 SN74GTL2014未使用的输入可以保持开路。  

    由于我们已将 SN74GTL2014连接到 SN74AXC8T245,因此我们将对 SN74AXC8T245的未使用输入上拉至 VCC。

    您能否评论/反馈此实施是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我将 GTL2014与 GTL2003相混淆。 GTL 和 AXC 这两个器件的输入端都需要有效电压。

    上拉电阻器将起作用。 您只需要一个上拉电阻器用于不由另一个器件驱动的输入、即连接到有源输出(如 GTL2014的输出)的输入不需要一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    由于 GTL 2014和 AXC 都需要在其输入端提供有效电压、并且我将 GTL2014的输出端连接到 AXC、因此我只需要在 GTL2014的输入端使用一个上拉电阻器。 并且、我不需要在 AXC 的输入端(GTL2014的输出端)上拉。 正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯