This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:建议的最大输出电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259321/sn74hct244-recommended-max-output-current

器件型号:SN74HCT244

大家好、

我可以 在数据表中找到 SN74HCT244的绝对最大输出电流-35mA、但数据表中未显示建议的最大输出电流。

您能否提供建议的最大输出电流值?

谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6 mA;这是电气特性表中 VOL / VOH 的测试条件。