This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC541A:VOL 与 IOL 特性间的关系

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1257961/sn74lvc541a-vol-vs-iol-characteristics

器件型号:SN74LVC541A

大家好、  

数据表中描述了 VOL 参数、但仅通过 IOL 参数描述了5种 VOL 变体。 如何估算 VOL 与 IOL 的特性? 因为 VOL 和 IOL 之间没有线性特性。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电流不超过建议的最大值的 CMOS 输出、该关系是线性的。 请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    谢谢你的答复。 如果是 SN74LVC541A、通过使用附加线程的公式、可根据 VOL 特性在 IOL = 24mA 和 VCC = 3V 处输出电阻为22 Ω。 然后、当我根据 IOL = 100uA、VCC = 3V 计算 VOL、22欧姆的输出电阻、VOL 将为0.022V。 基于公式的 VOL 与数据表中的 VOL 不匹配。 这种理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为100 µA 指定的值是最低电源电压的最坏情况。 通过常见问题解答中的计算、您可以获得特定电源电压的更精确值。