This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4040A:最新数据表反向了引脚9至16的引脚功能。

Guru**** 2506535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259645/sn74lv4040a-the-latest-datasheet-reverses-the-pin-functions-of-pins-9-to-16

器件型号:SN74LV4040A

您好!  

最新的数据表反向介绍了引脚9至16的引脚功能。 看来图片是正确的,表格是错误的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、图片正确。 我要报告这一情况并加以更正、谢谢。

    此致!

    马尔科姆