This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT14:是通用插座吗?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AHCT14, SN54ACT14, SN74ACT08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259716/sn54act14-is-an-universal-sockets

器件型号:SN54ACT14
主题中讨论的其他器件: SN74ACT08、SN54AHCT14

大家好、

我想查看 天气 SN54ACT14和  SN74ACT08是通用插座吗? 这些产品是否采用了新一代产品?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 SNx4xx14和 SNx4xx08器件都具有相同的引脚排列。

    有更多的现代逻辑系列、但它们具有不同的电气特性。 如果根据这些特性(高驱动强度、5V 电源、TTL 兼容输入)选择了 ACT 器件、则不会有相同的替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 您能否推荐一款更现代的逻辑产品、哪种功能和引脚排列与 SN54ACT14相同? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN54AHCT14有些现代、但我不知道其较低的驱动强度对于您的应用是否重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我同意克莱门斯所说的话。 如果您能提供有关您的申请的更多信息、我们会尽力为您提供更好的建议。

    您需要何种速度? 驱动强度? 工作电压? TTL 兼容输入? 器件等级(军用)?