This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:"G3"和"G4"与标准封装之间的差异

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259512/sn74hc595-difference-between-g3-g4-and-standard-package

器件型号:SN74HC595

大家好、

以下3个器件之间的区别是什么? 这是一个关断问题、因为 SN74HC595DRG4现在将停产。

SN74HC595DR

SN74HC595DRG3

SN74HC595DRG4

谢谢。

维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铅涂层;请参阅 [PDF]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢也看到了这篇帖子-没有指示 G3在这个帖子,它是如何不同的 G4 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个常见问题解答解释了 E 和 G 以及3和4之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯-如果可能、我会在常见问题解答中更清楚地说明这些数字同时适用于"E"和"G"。 我在使用其他设备时多次查看过这篇帖子、只有当您在这里指出时、我才意识到"Sn"铅涂层不是专为"E3"而设计、而是任何以"x3"结尾包括"G3"。