This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:推挽至推挽电平转换器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, LSF0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260386/lsf0204-push-pull-to-push-pull-level-shifter

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104 、TXU0204

大家好、

客户希望使用 LSF0204来实现双向推挽到推挽转换(1.8V 到3.3V)、但数据表不建议这样做。 您能否为该应用推荐一款器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    谢谢、请参阅 TXU0104 / TXU0204 / TXU0304。

    此致、

    迈克尔.