This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:有关输出扇出的问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260381/sn74lvc16244a-question-on-fanout-of-the-output

器件型号:SN74LVC16244A

嗨、团队、

是否有任何因素会阻止 SN74LVC16244A 从一个输出驱动多个或非门? (例如 NOR SN74LVC1G02DBVR)。

我假设非门总体上不依赖于电压、并将并行工作。

您是否认为最好了解或非门是否有最小输入钳位电流?

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    这没有内在的错误。 请记住、对于任何单个输出、负载电流都不应超过数据表中注明的25 mA;通过查看  SN74LVC1G02DBVR 的数据表、该数据表指出最大输入电流为5uA、这可能不会是问题。  此外、如果器件处于关断状态或未启用输出、应下拉该输出、以避免任何或非门的输入悬空。  

    此致!

    马尔科姆