This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:结至电路板和结至外壳温度

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1256442/sn74lvc125a-junction-to-board-and-junction-to-case-temperature

器件型号:SN74LVC125A

该器件的 R theta J B 和 R theta J C 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihil:

    您需要这些热性能值用于什么封装? 一旦我知道我可以提交此信息的请求。 周转时间通常为2周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我需要将以下热性能值用于 TSSOP 封装:SN74ALVC125PW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihil:

    请求已提交。 收到信息后、我会立即在此处回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我需要这方面的更新

    谢谢。此致、

    尼希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 127.3
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 56.6
    结果-θ JB (标准数据表值) 70.3
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 10.3
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 69.7
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用