This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SPI CS 缓冲

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260277/sn74lvc125a-spi-cs-buffering

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: LSF0108

您好!

我具有针对 SPI 芯片选择的级联缓冲方案、其运行方式如下所示、

微控制器--> 1x SN74LVC125A--> 8 x 74HC154 (Demux)--> 1x LSF0108--> 目标。

假设 SN74LVC1524的布线长度将在每个负载(74HC154) 20cm。

此方案之间是否存在转换问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20厘米是没有问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8 x20cm (从每个引脚连接到8个金属色环)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仍然是可以的;LVC 输出具有高驱动强度、pF 输入具有非常高的阻抗、引线电容约为1LVD/厘米。