This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:灌电流能力

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259402/txs0108e-sink-current-capablity

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07

大家好、  

下面是应用  

发光二极管需要5mA 灌电流(7mA max)。  我们发现 B 点电压为~1.8V @ 5mA、~3V@7mA。  

以下是相关问题  

1. B 点的灌电流能力是多少?  

2.如果 VOL 过高,是否会影响 TXS1018的正常操作?   

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、因此没有 VOL。 MCU 必须灌入所有电流。 (另请参阅 [常见问题解答]为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?)

    如果您需要的驱动强度超出 MCU 可提供的驱动强度、请使用 SN74LVC1G07等缓冲器(其开漏输出具有过压容限)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    感谢您的答复。  

    所以电流能力是由 MCU 决定的并且 MCU 对电流来说是可以的、那么 B 点上的电压就不会影响 TXS1080E 的正常运行、对吗?  

    基于上面的 sch、它看起来像是一个负面反馈系统。 当电流增加时、B 点电压变高、 发光二极管上的电压变小、然后电流减小、对吧? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是使用电阻器进行电流调节的方式。 (TXS 不会改变此行为。)

    如数据表的图7-2所示、TXS 本身的导通电阻约为350 Ω。