This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:SN74LVC1G97QDCKRQ1

Guru**** 2520230 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260134/sn74lvc1g97-sn74lvc1g97qdckrq1

器件型号:SN74LVC1G97
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G32-Q1

您好、请询问是否可以将 SN74LVC1G97QDCKRQ1替换为双输入或门逻辑 IC、是否有推荐的型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据其配置方式、它可被相应的 SN74LVC1Gxx 和/或缓冲器/反相器门取代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这张图片来自 TDA4 EVM 参考设计、所以我的问题是:U279 (位于红色圆圈中)是否可以由 公共的2输入和/或栅极 IC 替换。 请提供详细的器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U279被配置为一个或门。 SN74LVC1G32-Q1的功能相同、但引脚排列不同且没有施密特触发输入。