This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:VCCA 和 VCCB 电源限制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260775/sn74axc4t774-vcca-and-vccb-supply-restriction

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件:TCA9416

您好、您能否确认  SN74AXC4T774和 TCA9416没有电源限制?  

我可以将 VCCA 和 VCCB 输入为3.3V 而不会出现问题、并且 VCCA 可以大于或小于 VCCB、对吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    是的、只要它在建议的工作条件的限定区域内、该答案是正确的。 请注意、AXC4T774与 I2C 应用不兼容、并且虽然提供缓冲、但它与 I2C 缓冲器中已知的"缓冲"功能不同。

    此致、

    插孔