This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260962/lsf0102-questions-of-lsf0102

器件型号:LSF0102

尊敬的团队:

3.3V 至1.8V、左侧是3.3V MDC、右侧是转换后的1.8V MDC。 请参阅手册。 这个器件就像一个开关、驱动能力取决于上拉电阻器。

想询问这个器件是否有驱动能力?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    该器件没有任何缓冲功能。 然而、3.3V 信号的上升时间似乎高于1.8V -这让我相信两侧的 RC 负载是不同的。  

    如需更多信息、另请参阅 使用 LSF 系列进行下行转换。  


    此致、

    插孔