This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS126:通过施密特触发器输入减少击穿电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1261731/sn74hcs126-reducing-shoot-through-current-by-schmitt-trigger-input

器件型号:SN74HCS126
主题中讨论的其他器件:SN74HCS244

您好!

我认为以下图像(显示在 SN74HCS244 D/S 的 P1上)似乎施密特触发输入能够降低击穿电流。

但是以下应用手册第2页上的说明没有提到施密特触发输入可以降低 Icc。

https://www.ti.com/lit/an/scea046a/scea046a.pdf

通用施密特触发输入对于减少击穿电流是否有效?
或者只有 HCS 系列上的施密特触发输入可以实现?

非常感谢任何建议。

谢谢。

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1页上的图像错误。 图6-3和6-4显示了施密特触发输入不会减少击穿电流:

    如果您想避免击穿电流、则需要使用比较器(使用将具有较高的空闲电流消耗)。