This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:VCC 时序

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1261676/sn74lv244a-vcc-timing

器件型号:SN74LV244A

大家好、

我的客户有一个关于此器件的 VCC 的问题。

我的客户希望为 VCC 和 VCCA 加电、如上所示。 是否可以按不同的时序为 VCC 和 VCCA 上电?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、

    由于该器件具有 Ioff 保护、因此该应用看起来很正常。

    此致!

    马尔科姆