This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4040:确认分频器芯片问题

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262583/cd74hc4040-confirmation-of-frequency-divider-chip-issues

器件型号:CD74HC4040
主题中讨论的其他器件:TXU0101、 2N7001T

目前、该工程需要测试26MHz CLK 信号。 手动环境测试存在以下问题。 请帮助进行分析和确认。 谢谢!

1.无法通过上拉 CP 引脚的3.3V 电压直接测量偏置电压、还是模块信号输出的1.8V 峰值电压

2.由于电源标准电压只有3.3V 和5V、但我们模块的26MHz 频率是1.8V、分频芯片无法输出

3、试图降低芯片 VCC 的电源电压、发现只有2.5V 到3.0V 的输出

4.另一个现象是(当 VCC 由2.5V 到3.0V 电源供电时)分频芯片有几个等级从 Q1到 Q12、

当26MHz 没有上拉电阻时、有几个电平没有输出、还有几个电平有输出;然后上拉至26MHz、

这一现象将得到扭转。 是否应输出 Q1至 Q12的所有等级、无论其是否上拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V 输入信号不能达到 VIH。 要将时钟信号从1.8V 转换到3.3V、请使用 TXU0101或2N7001T 等电平转换器。