This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:器件仅在一个方向上工作、标记与数据表中给出的标记不相同。

Guru**** 2510055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1261925/txb0108-device-only-works-in-one-direction-and-marking-does-differ-from-marking-given-in-datasheet

器件型号:TXB0108

我将使用 TXB0108YZPR2"具有自动方向感应的双向电压电平转换器"来将3、0V 电平(B 侧)转换为2、5V 电平(A 侧)。 3个连接的信号具有方向 B->A 和5个信号 A->B。  不幸的是,该部件仅在 B->A 方向工作,而不在 A->B 方向工作。  器件周围的电路应对应于数据表。 但是、我注意到、器件标识 "25REK1"与产品说明书中给出的"5M"不同。 该部件是从大型经销商而不是从代理商处购买的。

-"25REK1"是一个正确的标记吗?

-有没有人有类似的问题? 如果是、原因是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 有很多局限性;问题通常是由于违反这些标准而引起的。 请展示原理图。

    YZPR2封装的标记为"EK"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果使用的是 TXB0108YZPR2、则正确的器件标识为"EK"

    正如 Clemens 提到的、请提供原理图和波形、以便我们的团队能够更好地为您提供帮助。

    此致、

    约什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 Oszi-Screenshot:Ch4显示 MCU (主器件) B6 (引脚 E1、MCU 侧)侧上的 MISO、而 Ch2显示 A6 (FPGA 的引脚 E4)上的 MISO

    关于原理图:没有连接到信号的上拉或下拉电阻。

    您是对的-根据数据表、标记为"EK"而不是"5M"。 但是"25REK1"又如何呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是信号短接到另一个引脚、可能是焊接错误。 这是否仅在一个电路板上发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    "EK"周围的其他值表示年/月数据代码、激光标记日和组装地点代码。 25REK1仍代表  TXB0108YZPR2。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、确实出现了某种焊接问题。 使用我测试过的另一个电路板可以正常工作。 以确保我也会测试其他板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、您知道是否在某个地方描述了器件标识的格式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marl 您好、

    是的、我们使用的是一种格式。 请参阅以下信息。 希望这对您有所帮助。

    ---------------- +                                                                   
     !  o        !               YM =  年 月 生产日期 代码                            
     !  YMD Ek S!                D =    激光 打标日                               
     !          !         S =  组装 地点 代码                 
     !          !               
     !          !                                                                   
    ---------------- +                                                         

    此致、

    约什