This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:Vcca = 1.8V 时支持的最大速度。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, LSF0108, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262531/lsf0108-maximum-supported-speed-at-vcca-1-8v

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXB0104、TXU0304

大家好、

Vcca = 1.8V 且 Vccb = 3.3V 时、最大支持速度是多少? LSF0108数据表中没有与 TXB0104数据表中相同的时序要求表、因此出现了这个问题。

我的客户想在66MHz SPI 应用中使用此器件。

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一种无源开关。 上升沿的速度受到上拉电阻器形成的 RC 低通滤波器和布线/电缆/其他器件的总电容的限制。

    如果上拉电阻足够强、那么66 MHz 是可能的、具体取决于电容。 最好使用 TXU0304等缓冲转换器。