Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, LSF0108, TXB0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0108 主题中讨论的其他器件: TXB0104、TXU0304
大家好、
Vcca = 1.8V 且 Vccb = 3.3V 时、最大支持速度是多少? LSF0108数据表中没有与 TXB0104数据表中相同的时序要求表、因此出现了这个问题。
我的客户想在66MHz SPI 应用中使用此器件。

谢谢!
罗伊