This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060:重复计时器电路

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4060, TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1261223/sn74hc4060-repeat-timer-circuit

器件型号:SN74HC4060
主题中讨论的其他器件: TPL5110

我想使用 SN74HC4060在 QM (#2)上实现72分钟的定时输出。

必要条件固定为 c1=0.22uF、r2=1M、并且我要调整 R1、以便获得72分钟的时序输出。


如果使用常用公式1、则计算出 R1=1.918M。
公式1] T=2^n/fosc (fosc=1/2.5 (R1xC1))

将代入数据表中的公式2时、计算出 R1= 2.2M。
公式2] T=2^n/ fosc (fosc=0.455/(R1xC1))

代入数据表中的公式3、可以计算出 R1=3.02M。
公式3] T=2^n/fosc (fosc=1/(2R1xC1x ((0.405xR2)/(R1+R2))+0.693)

由于没有电流仿真工具、我们在此要问。

我应该设计哪个计算公式、以便能够看到适合我所需72分钟的输出?

R1的值应该写为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有提供公式1。 仅当 R2 >> R1时才可使用公式2、但实际情况并非如此。 使用公式3。

    请注意、电容精度不是很高、而且在电阻很大的情况下、漏电流会变得很明显。 请考虑改用 TPL5110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何可以模拟 TPL5110运行的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 Spice 模型、只有 EVM。

    要从 TPL5110获得常规脉冲、请将 EN 拉至高电平、将 DONE 拉至低电平、并设置间隔和延迟。