This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54HC595:测试移位寄存器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262648/sn54hc595-testing-shift-register

器件型号:SN54HC595

如何测试移位寄存器? 我将两(4)个移位寄存器串联连接到一行中。 四个 SN54HC595用于 SIPO、四个(4) 54HC166用于 PISO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraj:

    测试 SIPO 设备:

    1. 对其进行上电至 VCC (介于2-6伏之间)
    2. 为器件提供时钟信号和串行输入。 您可以为两个时钟引脚提供相同的时钟信号、这对于测试而言应该没问题。
      1. 确保输出使能引脚被拉至低电平、以便输出根据输入变化。
    3. 探测输出和时钟、并查看它们是否根据您馈送器件的串行数据发生变化
      1. 在此步骤中、测试设置输出使能为高电平或低电平以确保输出进入三态、并测试直接清零输入以查看输出是否适当清零。

    要测试 PISO 器件:

    1. 为 VCC 供电、2-6伏
    2. 为器件提供您的时钟信号和所有并行输入。
      1. 准备就绪后、将 SH 设置为高电平以启用输入。
    3. 探测串行输出引脚、查看数据是否发生相应变化。  
      1. 测试 CLEAR 引脚以确保在 CLEAR 引脚变为高电平时清除输出。

    很抱歉、这不是非常详细的说明、但我建议您通读数据表、尤其是详细说明部分以及建议的操作条件。 通常、确保所有输入不会高于 VCC 或低于0V、并且您应该没有问题。