This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:时钟缓冲器

Guru**** 2968580 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262984/sn74lvc2g07-clock-buffer

器件型号:SN74LVC2G07
主题中讨论的其他器件:TXU0102、 SN74LVC2G34

大家好、

 SN74LVC2G07DRY 是否可 用于缓冲两条5V 电平的时钟线 并将其也转换为3.3V?

两个器件之间的时滞是多少? 例如、如果一个通道产生2ns 延迟、我可以预期另一个通道在哪个范围内?

或者您是否会为此推荐另一种解决方案、即: LMK1C110x

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏输出具有较慢的上升沿、具体取决于上拉电阻器的值。

    使用实际的电平转换器(如 TXU0102)或具有可过压输入的缓冲器(如 SN74LVC2G34)。

    典型偏差小于1ns。 其中没有保证的最大值。