This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:OE 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2578645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262694/txs0108e-oe-pin-absolute-maximum-ratings

器件型号:TXS0108E

各位专家、您好!

我的客户想知道 OE 引脚的绝对最大额定值。 我确认了数据表、但并未对该规格进行说明。

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件表明 OE 引脚具有过压耐受性。 因此、它与 B 端口具有相同的输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    Clemens 在这里是正确的- OE 引脚也可以偏置到 VCCB、最高可偏置到5.5V、如建议运行条件中所示。

    有关详细信息、请参阅此常见问题解答。

    此致、

    插孔