This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:PLS 建议使用 SN74LVC14A 的延续来替代

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A, SN74HCS14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1263254/sn74lvc14a-pls-recommend-the-lasted-generation-of-the-sn74lvc14a-as-a-replacement

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS14

您好!

您是否可以 推荐 最 新一代 SN74LVC14A 作为替代产品?

此致、

兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他器件具有完全相同的电气特性。

    SN74HCS14具有较低的驱动强度、连接 VCC 的钳位二极管和施密特触发输入、但您的电路显然不需要这些功能。