This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件型号的 ESD (HBM)等级测试

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1263794/esd-hbm-rating-for-these-part-number

您好!

美好的一天!!

您能否分享以下 MPN 的 ESD 值(HBM)?

SN74HCT244QPWREP
CD74HC153M
CD74HC393M96
CD74HC157M
CD74HC240M
UC2705D

地点:-美国佛蒙特州。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    由于这些器件都是旧器件、而且数据表中没有相关信息、因此我怀疑我们没有这些器件的确切结果。

    不过、HC 系列中的器件通常具有4kV HBM 和2kV CDM、但如果数据表中没有这两者、我们无法保证 ESD 规格。

    此致!

    马尔科姆