This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:VCCA <VCCB:VCCA 与放大器;VCCB 之间的相对电压是否有任何限制。

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1264019/sn74lvc1t45-vcca-vccb-is-there-any-restriction-on-the-relative-voltage-between-vcca-vccb

器件型号:SN74LVC1T45

大家好、

就 SN74LVC1T45和我们的电平转换器系列而言、VCC_A > VCC_B 是否存在任何限制?  

主要思路是通过1.8V 的控制逻辑来控制 DIR 引脚、然后使用1.8V 的 VCC_A、再使用电阻分压器来为 VCC_B 获取高达3.3V 的电压。

这可行吗?

此致、  

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电源之间没有限制。

    请注意、输入具有过压容限。