This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:74LVC1G123 -我是否能够生成10秒的输出脉冲宽度

Guru**** 2796735 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123, TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1264494/sn74lvc1g123-74lvc1g123---can-i-generate-output-pulse-width-of-10-seconds

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件: TPL5110

TI、您好!

我们需要将输出脉冲宽度编程为大约10秒、  

SN74LVC1G123能够生成持续时间较长的脉冲。

查看数据表,显示的最大持续时间是使用200k 电阻器和10^6pf 电容器时  

为10^8ns、即100ms、如下所示  

请您确认74LVC1G123单稳态多谐振荡器的脉冲持续时间是否可以长达10秒  

此致

LS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G123本身没有上限。 但如果电阻器很大、器件和电容器的泄漏电流会导致结果非常不准确。

    这通常是通过微控制器或 TPL5110等计时器(可在10s 后生成短脉冲)完成的。