请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G123 主题中讨论的其他器件: TPL5110
TI、您好!
我们需要将输出脉冲宽度编程为大约10秒、
SN74LVC1G123能够生成持续时间较长的脉冲。
查看数据表,显示的最大持续时间是使用200k 电阻器和10^6pf 电容器时
为10^8ns、即100ms、如下所示
请您确认74LVC1G123单稳态多谐振荡器的脉冲持续时间是否可以长达10秒
此致
LS