This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:SN74GTL2003在以下条件下如何工作?

Guru**** 2788405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1265232/sn74gtl2003-how-does-sn74gtl2003-work-under-the-following-condition

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件: LSF0108

您好!

我想知道 SN74GTL2003 在以下条件下如何工作。

我想知道在低侧为1.5V、高侧为1.8V 时、是否要在高侧和低侧安装一个上拉电阻器以进行双向转换、上行转换和下行转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74GTL2003与 LSF0108基本相同。

    有关何时添加上拉电阻、请参阅 LSF 应用手册的第5.2节

    请注意、1.5V 与1.8V 之间的差异太小、无法获得最高速度。 (可以将200 kΩ 电阻器连接到更高的电压;它不必与 I/O 上拉电压相同。)